This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:iOS 蓝牙经典 HID 发现问题

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, MSP430F5529, CC256XMSPBTBLESW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/756359/ccs-cc2564-bluetooth-classic-hid-discovery-issue-with-ios

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529CC256XMSPBTBLESW

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我们有一个经典蓝牙键盘、它将 CC2564MODN 模块与 MSP430F5529配合使用。 此产品的固件基于 HID 演示应用程序、在发现和与 Windows 或 Android 操作系统配对时没有问题。 与 iOS 12设备配对时、键盘甚至无法被发现。  

是否有人遇到过与 iOS 类似的问题?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您正在使用的主机堆栈的确切版本?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    我将使用具有最新 Service Pack 版本1.6的 BT 堆栈来实现 CC256xB。
    iOS 版本是12.1.1版,我正在尝试使设备处于可发现状态,但在较旧的版本10中也失败了。
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="przemkop"]我使用的是具有最新 Service Pack 版本1.6的 CC256xB 的 BT 堆栈。[/quot]

    您是说您使用的是用于 CC256xB 的 TI 堆栈(例如 CC256XMSPBTBLESW)还是第三方堆栈?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    我将使用 TI 双模蓝牙堆栈来实现 MSP430 P/N CC256XMSPBTBLESW。
    我还将带有 Service Pack 1.5 R2的 HIDDemo 代码加载到 MSP-EXP430F5438开发板、并尝试使用不同模式初始化可发现性、但也无法与 iOS 配合使用。

    是否有什么想法可能导致它? 它在 Android 或 Windows 操作系统中运行时不会出现任何问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我终于设法通过将设备类别分配给代码、使 iOS 设备成为可发现设备。 出于某些原因、Android 和 Windows 操作系统不需要该功能。

    下一个问题是选择正确的器件类别。 在网站计算器中、我发现对于我的组合键盘/指点设备、我应该选择0x0005C0、但它不起作用。  

    我尝试了其他几种服务/类设备组合、唯一有效的是0x240420。 有什么不能识别5C0的想法?  

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以指向所使用的网站计算器吗? 我们将检查并返回... 使用0x240420时、它是否可以同时使用 IOS 和 Android 设备?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定这是否仍然是问题。 现在关闭。 如果需要进一步检查、请重新开一个新 TT。

    谢谢