This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:如何将 SmartRF 数据包监听器配置为仅显示1个主机和1个外设之间的数据传输

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/758786/cc2540emk-usb-how-to-configure-smartrf-packet-sniffer-to-only-show-data-transfers-between-1-host-and-1-peripheral

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件: CC2650MODA

您好!

我尝试使用 CC2540EMK-USB 软件狗来监控手机和 CC2650MODA 器件之间的 BLE 通信。 我已在对讲机配置中输入 CC2650MODA 地址作为发起设备地址。 但我仍然看到来自所有器件的广播数据。 附件是我看到的内容的屏幕截图。

如何将 SmartRF 数据包监听器配置为仅显示电话和 CC2650MODA 器件之间的通信?

如何获取电话的发起方地址?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    查看此软件的用户指南。 www.ti.com/.../swru187g.pdf。第19页上有一个用于显示过滤的部分。

    您可以选择按 Adva 字段进行筛选。

    最棒的
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、
    使用 Display 滤波器、我能够仅显示来自 CC2650MODA 器件的广播数据。 我需要使用什么滤波器来查看电话和 CC2650MODA 器件之间的其他通信(例如连接、断开连接、读取特征、写入特征等)?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    实际上、该软件可能会对该用例进行限制。 最好的方法是按访问地址进行筛选。 但这将会每次更改、因此您必须为所建立的每个连接更新此筛选器。

    高端有埃利西斯嗅探器。 但是、还有一个更便宜的选项、称为"一线"、让您可以更轻松地查看数据。

    最棒的
    Kris