请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 我们希望通过 UART 控制 CC2540、但我们发现 UART 无法正常通信。通过 PC 上的串行端口工具向 CC2540发送命令将不会返回任何值
原因可能是什么? 原理图如下、P0.4引脚电平未达到稳定的低电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.