This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650:使用 MSP432 Launchpad 进行测试、然后在 Linux 环境中与 CPU 集成

Guru**** 2583505 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/756174/linux-cc2650-test-with-msp432-launchpad-and-then-integrate-with-cpu-in-linux-enviornment

器件型号:CC2650

工具/软件:Linux

大家好,我们将使用 BOOSTXL-CC2650MA,它是 用于我们项目的 CC2650模块 Boostpack。 我们将通过 UART 接口与 i.MX8 CPU EVK 连接该模块。 我们使用的是 Yocto Linux 版本4.9.xx、它具有 UART 驱动程序。

我计划使用 MSP432 Launchpad 来测试6LowPAN 的基本应用。 但是、请建议我如何将驱动程序和应用程序移植/集成到目标环境中。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定是否遵循您的问题。
    您需要哪些帮助?
    CC2650 SDK 具有可供您使用的 UART 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin、感谢您的回应。 我的问题与如何连接到目标板 CPU 的 CC2650MA 芯片组并对其进行编程有关。

    使用 MSP432、我们可以验证接口和写入测试应用、但如何在目标板中执行相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在接下来的几天休假、回来后将继续处理此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您正在要求此处的接口、其中 CC2650MOD BooterPack 用作连接 MSP432的简单外设:
    dev.ti.com/.../