This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA BT 认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODN, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/757662/cc2564moda-cc2564moda-bt-certification

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564MODN

您好!

我认为 CC2564 Moda 已收购 BT 4.1、
我可以获得 BT 4.2或 BT 5.0身份验证吗?
此致、
Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    您是指认证吗?
    您能否详细说明一下身份验证的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Chen - San、

    感谢你的答复。

    下面的链接中列出了该选项。
    www.tij.co.jp/.../CC2564MODA

    ===
    符合◦标准的蓝牙4.1控制器子系统(CC2564MODN:QDID 55257;CC2564MODA:QDID 64631)。
    ===

    我想知道是否可以在 CC2564MODA 上获取 BT 4.2的 QTc ID。
    CC2564MODA 能否获取 BT4.2 QDID?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamada、

    感谢您的解释。

    答案是否定的
    我们为支持一些 BT4.2功能所做的更改仅包括 BT 堆栈更改。
    因此、为了获得一些 BT4.2特性、您必须在 MODA/MODN 上使用 TI 蓝牙堆栈。

    BR、
    陈洛威