This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:支持 BT 4.2

Guru**** 2586865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/757855/cc2564modn-support-for-bt-4-2

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564C

您好、BT 团队、

我的客户最近看到一个广告说 CC2564MOD 将支持 BT 4.2。  目前所有文件都显示4.1,但也许这仍是一项正在进行的工作。  请在下面的3个问题以及任何有助于我的客户选择其当前开发最佳途径的其他信息中听到蜂鸣音。

      CC2564MODN 实际上是否支持蓝牙4.2? 我不是在问它是否通过了4.2认证、而是在功能上是否支持4.2。

2.      如果 CC2564MODN 在功能上支持蓝牙4.2、TI 是否正在获得 CC2564MODN 上的蓝牙4.2认证? 如果是、该认证将在何时完成?

如果       CC2564MODN 在功能上不支持蓝牙4.2、TI 是否计划在认证模块中提供 CC2564C (哪个支持 BT 4.2)? 如果是、该模块何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    CC2564MODN -仅在使用 TI 蓝牙堆栈(所有受支持的4.2功能都是堆栈的一部分)的情况下才能支持某些4.2功能
    由于上述事实、所有功能都在堆栈中、因此没有这样的过程、如没有堆栈的 IC 本身无法支持4.2
    正在考虑使用 CC2564C。 没有发布此类模块的日期或决定。

    BR、
    陈洛威