This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC26X2-SDK:双向音频是否支持48kHz 以及2通道 R 和 L?

Guru**** 2539330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/756520/simplelink-cc26x2-sdk-bidirectional-audio-does-it-supports-48khz-and-2-channels-r-and-l

器件型号:SIMPLELINK-CC26X2-SDK

您好!

我在 这里阅读了 SDK BLE 示例 、音频双向示例从 MIC 发送16kHz 的16位信号。

是否可以在同一项目上发送2个采样率为16位和48kHz 的 ADC 通道? 我是否也必须实施中央系统、或者能否直接连接到 PC 并接收蓝牙数据?

我真的需要压缩机械结构吗? 项目能否在 OUTH 压缩下运行?

我想将音频编解码器更改为 TLV320ADC3101、只记录 R 和 L 通道、并将 R 和 L 的16位48kHz 发送到 PC。 这在 CC26xx 系列上是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    48kHz x 2 x 16提供>1500kbps。 使用2Mbps BLE 的限制约为1300kbps (实际馈通考虑开销等)、这意味着如果您需要此音频质量、则必须使用压缩。

    您应该能够使用任何具有 I2S 接口的编解码器来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    那么、如果我在接收器侧使用压缩、我必须解压缩才能得到48kHz x 2 x 16、对吧?
    或者、我是否会丢失有关音频的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 CC26xx 上使用的所有算法都有损耗。 这些芯片的计算能力有限、因此限制了音频压缩的潜在复杂性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    那么、TI 是否有任何蓝牙音频 IC 解决方案可以在不压缩的情况下处理48kHz 16位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我在上一篇文章中回答的那样:由于 BLE PHY 可以提供所需的数据速率和数据速率、因此如果不进行压缩、则无法执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 TI 确实拥有通过蓝牙传输高质量音频的任何解决方案、我必须咨询其他供应商。

    芯片解决方案示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您现在将比较 BLE 和蓝牙。 对于蓝牙、您必须查看: www.ti.com/.../dual-mode-bluetooth.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它不需要 BLE。 我想知道 TI 是否有一个解决方案可以实现高达192kHz 24位的高音频质量、如感应或更低。
    是否有我可以立即评估的堆栈解决方案和示例或 Launchpad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否浏览 过 www.ti.com/.../BT-MSPAUDSOURCE-RD ? 另见 processors.wiki.ti.com/.../CC256x