This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:如何提高 CC2564 SPPDMMultiDemo 通信速度

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/752159/ccs-cc2564-how-to-improve-cc2564-sppdmmultidemo-communication-speed

器件型号:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在将 CC2564与手机配合使用以用于数据传输应用、有两个问题、我不知道如何解决:
 1.当 CC2564运行 SPPDMMultiDemo 时、手机在搜索连接时是否有任何方式可以自动选择、
在连接到 Android 设备时使用 SPP 配置文件、在连接到 IOS 设备时使用 SPPLE 配置文件、从而保证 Android 设备的通信速度。
 2.为了提高 CC2564与 IOS 设备的通信速度,IOS 设备和 CC2564如何使用 MFi 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您同时使用 SPP 和 SPPLE 是对的吗? 我不确定是否有检测远程电话类型的方法。 它超出了 BT 规格的范围。
    如果您想使用 MFi、则会使用 ISPP 配置文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您对 CC2564C 演示有更具体的问题、请提交另一个 TT /主题。