This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:通用属性服务

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/753373/cc2650moda-generic-attribute-service

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我将 CC2650MODA 用作简单网络处理器、将 MSP432用作简单应用处理器。

我使用 Project Zero 作为应用程序的基准。 我注意到通用属性服务为空。

是否可以删除此服务?

如何将服务更改特性添加到此服务?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以,无法删除此服务。 只要您不定义 GATT_NO_SERVICE_CHANGELed、服务更改特性就会存在。 根据您的堆栈配置、这可能会在 bcomdef.h 中为您定义:

    //如果未配置 L2CAP 面向连接的通道,则不
    //配置 GATT 服务更改的特征
    #if !defined ( BLE_V41_features )||!( BLE_V41_features & L2CAP_COC_CFG )
    #define GATT_NO_SERVICE_CHANGED/! 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    我将 C:\ti\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42用于我的 MSP432 SAP。 我在插件文件夹中的任何位置都找不到 bcomdef.h 或 GATT_NO_SERVICE_CHANGEAR。 是否可以从 SAP 中添加服务更改特性?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我会误解一些东西。 您的原始帖子是指 Project Zero。 这是您在 CC2650上加载的项目吗? 如果是这样、它肯定应该具有 bcomdef.h 和 GATT_NO_SERVICE_CHANGEL_CHANGET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我将 CC2650MODA 用作 SNP。 我从插件 SDK 中加载了预构建的映像。
    C:\ti\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42\sources\ti\SNP\c2650\simple_np_cc2650bp_uart_pm_SBL_2_02_01_18A_merge.c

    我使用了插件 SDK 中的项目0、用于在 MSP432芯片上运行的 SAP。
    C:\ti\simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42\examples\rtos\MSP_EXP432P401R\Bluetooth\project_zero

    是否可以从 SAP 中添加服务更改特性?

    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 否、这是 SNP 的限制。 从 SNP 文档中:

    -创建服务后、无法更新/添加/修改服务。
    -设备启动后、无法更新/添加/修改服务。