This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 (CC2543)

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/754885/cc2541-cc2541-cc2543

器件型号:CC2541

大家好、我可以从哪里下载 swrc291迷你 BLE 广播设备? 链接"http://www.ti.com/lit/zip/swrc291"无法正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ferdinand、

    Mini BLE 广播设备参考设计已停产。 有关 CC2541的小型参考设计、请查看: www.ti.com/.../CC2541-POSTAGE-STAMP-RD

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回答、很抱歉我稍后的回答。 我只需根据 CC2541制作简单的 BLE 广播设备(信标)。 BLE 堆栈对于我的基元实验来说非常复杂、而且还有其他的。 我需要基于纯 C 语言和具有专有无线电的 CC 控制器构建简单的解决方案。 请在专有模式下为简单 BLE 信标提供一些代码示例、或为 SmartRF Studio 提供寄存器值?
    谢谢!
    祝你度过美好的一天!
    Ferdinand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ferdinand、

    我们并不真正支持您提出的要求、但我将帮助您解决问题。 随附了 Mini BLE 广播设备项目中的 Broadcaster .c 和.h 文件。 这些内容将向您展示如何配置无线电以传输 BLE 广播包。

    由于对此不提供支持、因此请勿打开任何新的 E2E 主题以询问有关这些文件内容的问题。 您基本上在这里是独立的。

    谢谢、

    Fredrik

    e2e.ti.com/.../1401.broadcaster.c

    e2e.ti.com/.../1440.broadcaster.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、非常感谢您! 如果我能看到函数"halRfBroadcastInit();"、"halRfBroadcastLoadPacket (...);"、"halRfBroadcastSetChannel (...);"、这可能会对我有所帮助。 只需注意 halRFxxxxxxxxx (...);...
    此致...
    Ferdinand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ferdinand、

    我上传了错误的文件、抱歉。 请查看以下内容:

    e2e.ti.com/.../hal_5F00_rf_5F00_broadcast.c

    e2e.ti.com/.../hal_5F00_rf_5F00_broadcast.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    非常感谢! 现在、我可能拥有实验所需的一切。 昨天我从 BLE 堆栈调试 SimpleBLEPeripheral 示例、XData RAM 无线电寄存器中存在类似的设置。
    此致...