This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:最大 通过蓝牙传输数据速率。

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/757147/cc2650-max-streaming-data-rate-over-bluetooth

器件型号:CC2650

您好!  

我想知道使用 CC2650 SensorTag 的加速计和陀螺仪的最大流数据速率(通过蓝牙)是多少?  

根据 sensortag 项目上的数据读取周期范围、我假设它从100ms 变为2.55s、但对我来说似乎有点低。

特别考虑各个传感器的规格(来自数据表: http://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf)
是否有人能够以更高的速率流式传输数据?

如果是、您修改了哪些元素? 我应该考虑什么?  

最棒的  

Alejandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以毫无问题地将加速计和陀螺仪读数周期增加到10ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这是一个相当好的10毫秒吗?  

    因为对我来说不是、随着时间的推移、它会有一些问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其连接到我的 iPhone 上的 SimpleLink Starter 应用、它工作正常。