Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我想知道使用 CC2650 SensorTag 的加速计和陀螺仪的最大流数据速率(通过蓝牙)是多少?
根据 sensortag 项目上的数据读取周期范围、我假设它从100ms 变为2.55s、但对我来说似乎有点低。
特别考虑各个传感器的规格(来自数据表: http://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf)
是否有人能够以更高的速率流式传输数据?
如果是、您修改了哪些元素? 我应该考虑什么?
最棒的
Alejandra