This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:电话连接到 cc2564的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/754869/cc2564-the-problem-of-phone-connect-to-cc2564

器件型号:CC2564

通过手机的内置到 cc2564的蓝牙连接、只能配对无法连接。我想知道配对后需要执行哪些其他操作(例如、MCU 需要向 cc2564发送什么命令)才能使手机连接到 cc2564。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将哪个蓝牙堆栈与 cc2564配合使用? 您是否正在使用以下产品?:
    您是否查阅过以下文档?
    www.ti.com/.../TIBLUETOOTHSTACK-SDK

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何更新、或者是否可以关闭它?

    BR、
    Eyal