This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:传感器标签 CC2650未报告温度和湿度、蜂鸣器也不工作。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/756005/cc2650stk-sensor-tag-cc2650-is-not-reporting-temperature-neither-humidity-buzzer-is-not-working-too

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!  

我有一个 CC2650传感器包(cc2650STK)、它自两天前我上次使用它以来一直正常工作。 今天、它停止报告温度和湿度。

 我正在通过 iPhone7连接并使用 TI SampleLink 串行器/解串器标签应用程序访问它。 我曾尝试更新应用程序、但问题仍然存在。

o 尝试通过 IBM 站点的云端查看传感器的视图、我唯一无法查看的是温度和湿度。

我观察到的另一件事是蜂鸣器也不工作。

用于检测键#1和#2的其他传感器也正常、气压计也正常、加速计、磁力计和回转仪、光传感器也正常。

我能够点亮红色和绿色 LED、但当我尝试蜂鸣器时、iPhone 中的应用程序本身会返回到屏幕、您可以在屏幕上看到周围的所有 BT 设备、包括传感器标签。

设备没有任何变化,自从上次使用后,它就一直在我的桌面上,运行正常。

我通过按住两个按钮直到红色 LED 闪烁来在器件上执行了一次应该的重置、但问题仍然存在。 电池电量约为70%。

您认为这可能是固件问题还是 硬件问题? 如果是固件,如何在设备中重新加载原始固件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 SimpleLink Starter 应用而不是 SensorTag 应用、您能在 IBM 上看到温度和湿度值吗? 两天前一切都正常吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现器件有什么问题。

    几天前、当它运行时、我注意到、 温度和湿度的报告方式很奇怪、湿度的变化很大、温度的变化很大、为15至20度、甚至在局部温度大约为28度正时报告负温度。

    昨天在提交此报告之前、我已重新使用器件、取出电池两次、并让 SensoTag 在几分钟内不使用任何电源。 电池被报告为充电的71%。 今天、我尝试了一次新的测试、因为 SensorTag 仍然存在与我报告的问题相同的问题。

    我用一个全新的电池更换了显然很好的电池,真是太惊喜了!!!! 该器件再次完全运行、正常报告所有情况、甚至蜂鸣器也在工作。

    因此问题是电池电量不足、但传感器标签本身报告电池电量为71%。

    报告电池电量的例程中是否有任何错误?

    此致、

    Flavio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池容量较低时、CR2032将在大量使用中快速耗尽。 电压可能很好、但在这种情况下、当存在连续射频操作和不同传感器读数时、电压会大幅下降、从而消耗大量电池电量。