This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650或任何 BT 器件中的 MSP430FR2532IRGE CapTIvate 触控功能?

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/755326/cc2650-msp430fr2532irge-captivate-touch-functionality-in-cc2650-or-any-bt-device

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2532

你(们)好。

我有一个需要 BLE 和电容式触控的应用

MSP430FR2532已经在该应用中执行一些电容式触控按钮功能、现在还需要蓝牙在该应用中进行通信。

例如、CC2650传感器控制器引擎能否以某种方式处理 MSP430FR2532中呈现的 CapTIvate 功能?

您是否有 任何 BLE 解决方案、 其中的解决方案可以实现 MSP430FR2532IRGE 中的电容式触控?

请发表评论

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器控制器可直接支持多达7个电容式触控按钮。 如果您下载最新版本的 Sensor Controller Studio、您将找到一个使用 ULPSENSE BoosterPack 上的两个按钮的示例。 可以在矩阵中支持更多按钮、但我们尚未对此进行研究/测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论!