This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XM4BTBLESW:如何进入 LE 模式

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/754404/cc256xm4btblesw-how-to-enter-le-mode

器件型号:CC256XM4BTBLESW
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

降级:

  我们使用 EK-TM4C123GXL LaunchPad 通过软件 CC256x M4 Bluetopia SDKv1.2 R2测试 CC256X。

我们参考 以下链接:

processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPLEDemo_App

我们想知道哪个命令可以进入 LE 模式?  默认为 SPP + LE 模式。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗡嗡声。 如果您将演示应用程序与 SDK 一起使用、则它应该已经启用了 LE。 您的问题不清楚。 默认情况下、您的意思是什么是 SPP+LE 模式?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari Nagalla

    感谢您的回复。

    当我们在板上键入 commond: client 时, 模式为 SPP+LE。

    我们现在只想使用 LE 模式。  哪个命令可以更改为 LE 模式? 谢谢!

    我们希望如下所示使用 LE 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是演示应用中的一个提示、指示我们使用的是具有 LE GATT 配置文件的 SPP。 LE 已启用事实.. 请在 SDK 的示例应用中选中"SPPLEDemo.c"。

    void DisplayPrompt (void)

    显示("\r\nSPP+LE>");



    谢谢