请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540T für 是否提供125°C 温度下的电路板实验?
2.如果否:您知道 CC2540T 的第三方电路板吗?
3.是否有其他具有125°C 工作温度的 TI-BLE-CHIPS?
4.您是否有一个温度为125°C 的 BT5.0解决方案?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Juergen:
此致、
R.M.