This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540T:用于测试125°C 或其他具有125°C 工作温度的 BLE 芯片的板

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/755036/cc2540t-board-for-testing-125-c-or-other-ble-chips-with-125-c

器件型号:CC2540T

für 是否提供125°C 温度下的电路板实验?

2.如果否:您知道 CC2540T 的第三方电路板吗?

3.是否有其他具有125°C 工作温度的 TI-BLE-CHIPS?

4.您是否有一个温度为125°C 的 BT5.0解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    1. 最接近的是 CC2540TDK-light 套件。 在此套件中、大多数组件的额定值为125ºC Ω。 有关更多详细信息、请访问此 链接
    2. 不、我不知道。

    此致、

    R.M.