This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAN1326B 与 MSP430F5529兼容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2564C, CC256XMSPBTBLESW, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/753770/pan1326b-compatible-with-msp430f5529

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC2564CCC256XMSPBTBLESW

我有一些问题:

1- PAN1326B 模块可用于新设计? 在 Panasonic 页面中显示 NRND、但在其他提供商页面中可用、并且在 TI wiki 中处于活动状态。

2 -在我的设计中、我使用了 MSP430F5529、并且建议 Panasonic 使用的新版本是 PAN1326C 我发现此模块与 MSP430不兼容您需要使用 MSP432、是这样吗?

此致

奥利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    [报价用户="Olivia Canto"]1- PAN1326B 模块可用于新设计? 在 Panasonic 页面中显示 NRND、但在其他提供商页面中可用、并且在 TI wiki 中处于活动状态。

    我找不到 Panasonic 说 PAN1326B 是 NRND 的地方。 尽管这些模块中可能包含一些 TI 器件、但由于 Panasonic 制造了这些模块、因此我将介绍它们对模块的分类方式、而不是其他资源。

    [引用 USER="Olivia CANoto"]2-在我的设计中,我使用 了 MSP430F5529 ,建议 Panasonic 使用的新版本是 PAN1326C。我发现此模块与 MSP430不兼容,您需要使用 MSP432,就像这样?

    我不确定为什么 MSP430F5529与 PAN1326C 不兼容。 当然、PAN1326B 专门调用 MSP430微控制器、但通过查看 PAN1326C 的数据表、可以看到任何具有必要 UART、GPIO 等引脚的主机 MCU 都应该正常工作。 如果我缺少任何内容、请告诉我。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James。

    非常感谢您的回答。

    《CC256x 入门选择指南》指出,目前还没有将 CC2564C 器件与 MSP430Tm超低功耗微控制器配合使用。 在我所查看的文档中、显示 PAN1326C 在内部有一个 CC2564c。

    我的新问题是、有一些 IT 文档、在这里我可以找到 PAN1326B 或 CC2564B 运行所需的软件命令、这些命令可以由 UART 使用 MSP430发送。

    谢谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    感谢您的澄清。 这很有帮助。

    [引用用户="Olivia Canto")《CC256x 入门选择指南》说 ,《将 CC2564C 器件与 MSP430Tm超低功耗微控制器配合使用》目前不可用。 在我所查看的文档中、显示 PAN1326C 在内部有一个 CC2564c。

    您完全正确。 对于其他社区成员、此信息可在第4.1节中找到。 如以下主题中所述、用于 MSP430的 CC256XMSPBTBLESW 仅支持 CC256x 和 CC256xB 器件。 遗憾的是、它不支持新的 CC2564C (BT 规格4.2)。 如果您需要在应用中使用 CC2564C、请查看  适用于支持 CC2564C的 MSP432微控制器的最新 CC2564CMSP432BTBLESW。

    CC2564C:与用于 MSP430的 TI 双模 BluetoothRegistered协议栈 CC256XMSPBTBLESW 不兼容?

    [引用 USER="Olivia CANoto"]我的新问题是、有一些 IT 文档、我可以在其中找到 PAN1326B 或 CC2564B 运行所需的软件命令、这些命令可以由 UART 使用 MSP430发送。

    要将 CC2564B 与 MSP430配合使用、您可以使用 CC256XMSPBTBLESW。 在此软件页面上、您可以在"技术文档"部分找到多个用户指南。

    基于 MSP430TmMCU 的 TI 双模 BluetoothRegistered协议栈

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James。
    再次感谢您的回答。 它对我帮助很大。
    此致