This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:适用于蓝牙的 AN043天线匹配

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/754290/cc1352r-an043-antenna-matching-for-bluetooth

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC2511、、

您好!

我目前正在使用 CC1352R MCU、为了使用其蓝牙、我需要使用 PCB 天线。 当我使用 KiCAD 开发 PCB 时、我看到其库中提供了 AN043 (SWRA117D)封装、我愿意使用它、但我不知道是否需要在 MCU 和天线之间放置一些组件以进行匹配。 根据 AN043数据表、"CC2511 USB 软件狗参考设计上的 PCB 天线是曲折型反向 F 天线(IFA)。 IFA 设计为在2.45GHz 时匹配50 Ω 的阻抗。 因此无需额外的匹配组件"。  

这是否意味着无需在 CC1352R 和 AN043之间放置组件即可进行连接? 如果是、我想知道是否可以在 MCU 和天线之间应用安全距离、因为轨迹会改变电路中的阻抗。

感谢您的帮助、

Hiago Gama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiago、

    天线 AN043是一种小型2.4GHz 天线。 如果您使用的是 CC1352R、并且您打算启用低于1GHz 的操作、则还需要低于1GHz 的天线。 CC1352R 没有50欧姆的输出阻抗、因此需要在芯片和天线之间建立匹配网络和平衡-非平衡变压器(如果在差分模式下使用)。 此外、我们建议在靠近天线的位置添加天线匹配组件、以防当您将电路板置于外壳中时天线阻抗发生变化等

    如果您只想支持2.4GHz 运行、则应对参考设计(LAUNCHXL-CC1352R1)进行一些修改;
    * A1应替换为 AN043
    *为 Z60-Z63留出空间、但在您的初始设计中让 Z60和 Z63为0欧姆。 然后、当您的产品安装在最终外壳(如果适用)时、您将能够匹配天线。
    *移除 U28并将 R16节点直接连接到 C482。 可以跳过 R16。

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    非常感谢您的帮助! 还有一个问题、LAUNCHXL-CC1352R1的参考设计中使用的天线是什么? 是 DN024天线吗?

    此致、

    hiago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiago、

    在 LAUNCHXL-CC1352R1上、我们使用较短版本的 DN024 (L4缩短为丝印标记、请参阅 DN024设计手册)、以便能够将其用于868MHz、915MHz 和2.4GHz。 请注意、设计手册 DN024不是最新的、具有此"三频带"天线。 有关更多详细信息、请参阅 LAUNCHXL-CC1352R1的设计文件。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Simon!

    我决定使用 DN024设计、因为它可以与低于1GHz 和2.4GHz 配合使用。 我正在根据其数据表使用匹配的组件。 希望我能够正确使用它。

    此致、

    hiago