This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564:[A3DP Mutiroom ]在流式传输时、播放/暂停会一直发生

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/753042/cc2564-cc2564-a3dp-mutiroom-play-pause-occurs-endlessly-when-streaming

器件型号:CC2564

  我在六个月前曾提出过一个问题,但我没有答案。

是否有任何解决前一问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以粘贴指向您所引用的上一个主题的链接?
    我不确定它是哪个线程。
    如果存在、最好在同一主题中继续讨论。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    上一个主题的链接: e2e.ti.com/.../691308
    我想继续写入原始线程、但无法写入、因为该线程已锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我解锁了原来的线程、并要求原来与您一起工作的 Hari 跟进。
    我将关闭这个。
    现在、您可以粘贴在原始线程上的新信息。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Eyal。
    我真的很感谢。