This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-CC2564MODA:BOOST-CC2564MODA CAN#39;t OPEN STACK。

Guru**** 2588695 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC2564CMSP432BTBLESW, CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/752033/ccs-boost-cc2564moda-boost-cc2564moda-can-t-open-stack

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564CMSP432BTBLESWCC2564CCC2564

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 MSP432P401LP 和 BOOST-CC2564MODA 测试 A3DP 演示。 但是 PuTTY show 无法 打开堆栈 和错误代码(-4)。  请检查我的硬件,或者需要修改哪些内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin、

    您使用的是哪个版本的堆栈 SDK? 如果使用 CC2564CMSP432BTBLESW、则需要在项目的"预定义符号"部分添加以下两个宏、以使示例应用程序在此硬件设置(MSP-EXP432P401R 和 BOOST-CC2564MODA)上正常工作。

    注意:CC2564CMSP432BTBLESW 中的所有示例应用默认设计为与 CC2564C QFN EM 配合使用。 因此、使用 BOOST-CC2564MODA 将需要在项目属性中添加两个宏、并重新编译示例应用项目。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vihang,

    感谢 您的回复、开放式堆栈工作正常。 但 Android 手机配对错误、请查看下图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无 atusercomfirmationrequest
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    从 CC256x 侧看不到任何配对错误。 您使用的是 A3DPDemo_SNK (灌电流)还是 A3DPDemo_SRC (拉电流)。 请注意、智能手机将始终是 A2DP 源。 因此、您只能将 A3DPDemo_SNK 连接到智能手机。

    [引用 user="Alvin Chen ]无 atusercomfirmationrequest

    [/报价]

    验证方法取决于两个器件的 IO 功能。 因此、手机会导致连接使用不同的身份验证方法。  

    对于大多数现代智能手机、评估 A3DPDemo_SNK 比上面的 wiki 中提到的要简单得多。

    步骤1. 在 MSP432+CC2564+音频 Booster Pack 硬件设置中初始化 A3DPDemo_SNK。

    步骤2. 在手机的蓝牙设置菜单中找到 A3DPDemo_SNK、然后选择此器件进行配对和连接。 (通常不需要控制台上的输入。)

    步骤3. 由于 A3DPDemo_SNK 设置为"无输入无输出" IO 功能、因此将使用"仅工作"身份验证方法进行安全简单配对。

    步骤4. 配对完成后、设备将在智能手机的蓝牙设置中显示已连接。 您可以从手机开始流式传输音乐。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vihang、

    是,我 使用的是 A3DPDemo_SNK (灌电流)。 请检查我的 PuTTY 日志。

    您能否共享 PuTTY 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    我记录了2部不同电话的控制台日志。 请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../A3DPDemo_5F00_SNK-with-GalaxyS8.txt

    e2e.ti.com/.../A3DPDemo_5F00_SNK-with-iPhone8Plus.txt

    BTW、我按照上面提到的确切步骤操作。

    此致、

    Vihang