This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HFILL 协议效率与功耗之间的关系。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD, WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/752258/hcill-protocol-efficiency-wrt-power-consumption

Thread 中讨论的其他器件:WL1831MODWL18XX-BT-SP

大家好、


我之前介绍过用于 WL1831MOD 组合模块的 HFILL 协议、但无法找到其实现协议的效率、
那么、想要知道启用 HFILL 时可以节省多少典型电流消耗?

谢谢

Raghu G S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    HCILL 协议是 WL183x 中的蓝牙控制器与通过 HCI UART 传输的主机处理器之间的睡眠/唤醒机制。 通过 HCI UART 通信启用 HCILL 不会显著改变控制器的功耗。 但是、它为主机提供了一种更高效的管理其低功耗状态的方法。

    [引用 USER="Raghu Gs"]因此,想知道启用 HILL 时可以节省多少典型电流消耗?

    因此、该问题的答案因主机处理器、运行该处理器的蓝牙堆栈以及整个应用而异。

    注:蓝牙控制器的低功耗模式(也称为睡眠模式)完全自主,默认情况下在服务包(WL18XX-BT-SP)中启用。

    此致、

    Vihang