This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:I2S 时序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598759/launchxl-cc2650-i2s-timing

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我有2个问题。

我是否可以每块传输一个帧?

2、我似乎找不到最大 BCLK 或 Wclk 频率:((我看了。 我承诺)?

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到有关 I2S 的所有信息(请参阅第22章):
    http://www.ti.com/lit/SWCU117

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Zahid、

    我正在寻找第二十二章中似乎没有列出的限制。 例如、WCLK 和 BCLK 的最小和最大频率以及脉宽等时序规格。 另一个示例是从 BCLK 到 ADX 有效的延迟(以 ns 为单位)。 如果您有一个指向时序图的链接、该链接会非常有用??

    再次感谢、
    肯:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    MCLK 应在高达24MHz 的频率下正常工作、BCLK 在高达12MHz 的频率下正常工作。 它不受 I2S 模块的限制、而是受 IO 的限制。 它们与 SPI 模块共享 IO、SPI 模块在数据表中被限制为12MHz 作为主器件、但已被使用@20MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)