This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:简单的远程控制应用、哪款(BLE?) 用于在智能手机和 cc2564之间简单无加密数据交换的堆栈?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598701/cc2564-simple-remote-control-app-which-ble-stack-for-simple-no-encryption-data-exchanged-between-smart-phone-and-cc2564

器件型号:CC2564

大家好、

我想知道是否有人建议堆栈不用于加密 CC2564与 蓝牙连接的智能手机之间的简单数据交换(单向或最终双向)?  

我知道 BLE 功能仅是 CC2564至 CC2564、还是可以从智能手机至 CC2564? 哪种 TI 堆栈可实现最低功耗?

谢谢

弗洛伦特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564的 BLE 将支持连接到 BLE 兼容设备、包括智能手机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、感谢您的回答。 您建议 使用哪种堆栈? 如果可以使用多个堆栈、哪一个堆栈具有最低的存储器占用空间?

    B. Rgds

    弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、您知道吗?例如、AVRCP 堆栈最适合我的需求吗? 它是 BLE、可以与智能手机配合使用吗?

    谢谢/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指配置文件选择。 具体取决于您的用例。 对于简单的数据传输(如串行)、您可以考虑使用 SPPLE (processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPLEDemo_App)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Hari、很抱歉您选择了配置文件。 是否可以仅运行 GATT BLE 配置文件、因为我不需要发送大量数据、也不需要加密、只需要简单配对? 只有 BLE 配置文件才能与智能手机配合使用正确吗?