请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1350Hi、 我遇到的问题完全相同:我想让两个 CC1350通过蓝牙进行通信。 现在、其中之一是在我使用 CCS 编写的程序中发送一些数据(通过 Beacon 传输 BLE 数据包)。 另一个连接到我的计算机、在 Smart RF Studio 的帮助下、我可以接收数据(数据包 RX)。 我想在 CCS 上编写一个程序来接收数据、就像我之前发送数据时那样。 问题在于、有一个示例可帮助理解发送(rfWsnDmNode)、但不能用于使用 BLE 接收。
我想这很简单、就像在 RFStudio 中一样、我们可以看到执行的三个函数(CMD_RADIO_SETUP、CMD_FS 和 CMD_BLE_general_RX)。
是否有使用此命令的示例? 非常感谢您的帮助。