This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:从 SDK 1.00移植指南到 SDK 1.35 BLE5

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599150/cc2640r2f-porting-guide-from-sdk-1-00-to-sdk-1-35-ble5

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

  我们有一个运行在 SDK 1.00上的工作程序。 它会进行广播、我们可以尝试 BLE 配置文件。 将我们的代码移植到 SDK 1.35后、它不会进行广播。 是否有从 SDK 1.00移植到 SDK 1.35的指南和提示?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是蓝牙4.2堆栈(blestack)、则可以遵循从 SDK 1.00到 SDK 1.30的相同移植过程。

    您是否检查了任何任务堆栈溢出? ROV 是否显示任何问题?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    在哪里可以找到此"从 SDK 1.00移植到 SDK 1.30的过程"。 在 SDK 1.30中、只有"从 BLE-Stack 3.0.0到 BLE-Stack 3.00.01"的移植指令。

    以下是为了将项目从 SDK 1.00移植到 SDK 1.35而需要阅读的文档

    将 SDK 1.30文档移植说明从 BLE-Stack 3.0.0更改为 BLE-Stack 3.00.01
    2. SDK 1.35文档 BLE-Stack 3.00.01至 BLE5-Stack 1.00.00。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE-Stack v3.0.0是 CC2640R2 SDK 1.00的组件、BLE-Stack v3.0.1是 SDK 1.30/1.35的组件。 移植链接是 software-dl.ti.com/.../porting-to-newer-stack-versions.html

    祝你一切顺利