This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:模块信息

Guru**** 2544130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599314/cc2650moda-module-info

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650

您好!

我只是想了解 CC2650MODA 和 CC 之间的差异
2650本身(例如传感器标签或 Launchpad)。

 我看到 CC2650MODA 上只有14个 GPIO。 我是否应该为此模块使用定制板级配置文件? 是否为此模块分配了任何板级配置文件?

例如、DIO_5和6在传感器标签中分配给 I2C、但该板分配给 TDI 和 TDO。  

我还有另一个问题、要对板进行编程、只需使用 JATAG_TCK 和 TMS 就足够了、我不需要 TDI 和 TDO、我对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅应用手册"在 CC2650模块上运行独立 BLE 应用" SWRA534。 您可以使用 cJTAG 对模块进行编程。 请参阅 TI BLE Wiki 上的"CC2640硬件故障排除与启动"文章-它也适用于该模块。

    祝你一切顺利