Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-SENSORS、 CC2650
您好!
客户询问、
"我们将 CC2650 Launchpad 与传感器 BoosterPack 和 Fuel Tank MKII 电池 BoosterPack 插件模块结合使用。 我们遇到了以下问题:-我们想要读取传感器 BoosterPack 的传感器值、并且尝试使用 Resource Explorer 上提供的示例代码。 我们没有找到 CC2650 LaunchPad 的代码、但提供了 MSP-EXP432P401R 代码示例、其中引脚分配应与 CC2650 Launchpad 上的引脚分配相同。 我们尝试通过 Code Composer Studio 刷写此代码(将调试目标更改为 CC2650)、刷写过程成功。 我们尝试查看输出、因此我们使用了 BOOSTXL-SENSORS GUI。 起初、GUI 无法识别电路板、因此我们下载了最新的固件、并使用闪存编程器2对其进行了刷写。 固件刷写后、我们再次启动 GUI、电路板被识别。 我们选择了正确的 COM 端口、但没有发生任何事情。 无传感器值。 之后、我们尝试按照文档中的说明启动传感器 GUI 并转到器件编程。 我们收到错误消息:Error configuring debug server:error = operation was aborted;结果是板上的固件被破坏,我们需要再次刷写它。 您是否知道问题出在哪里?
有人可以帮我解决这个问题吗?
提前感谢您。