This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:无法重新进行传输

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598859/launchxl-cc2650-repeted-transmitting-not-possible

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

 

在我的自定义应用程序中、我尝试以固定间隔(全部2秒)发送多次值。 为此、我使用了以下命令:

GATT_WriteCharValue (connHandles[dev_twe]、&req、self 实体); 

当我第一次调用此命令时、它返回0x0。 我在连接的设备上看到消息已接收。 此外、蓝牙堆栈返回 ATT_WRITE_RSP、不会出现任何错误。
在所有进一步的调用中、该命令返回值0x16、并且无法发送数据。
除了 WRITE 命令、我不调用任何 Stack 命令。
您能给我一个如何解决此问题的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否与监听器确认该程序是否正确无线完成? 自实体是否与您已注册 iCall 的呼叫任务匹配?

    祝你一切顺利