This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:SimpleBLEObserver:SimpleBLEObserver _taskFxn-此任务未被调度。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598272/cc2650-simplebleobserver-simplebleobserver_taskfxn--this-task-is-not-getting-scheduled

器件型号:CC2650

SimpleBLEObserver 任务 Fxn 未在我的定制板上安排。

SimpleBLEPeripheral 运行良好。

我使用 的是 ble_sdk_2_02_01_18。  请使用 ROV 查找随附的 SimpleBLEObserver 的任务状态。 请告诉我可能会出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meera、您好!

    是否可以从 SimpleBLEObserver 香草项目中复制此内容? 换言之,我们可以提供更多的信息,以便在我们结束时重现这一问题

    当您暂停调试器时、调用堆栈看起来是什么样子? 其他任务是否成功初始化?

    GAPRole 任务堆栈非常接近溢出-也许将其填充100个字节会有所帮助。 但我不认为这是你的问题所在。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 SimpleBLEObserver 香草项目? 我在 BLE_SDK_2_02_01_18中尝试使用 SimpleBLEObserver。

    不需要执行特殊步骤来重现问题。 只需运行、您就会看到 SimpleBLEObserver 任务 Fxn 未被调度。

     除此任务外、所有其他任务均已成功初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meera、您好!

    刚刚尝试过 SDK 中的 SimpleBLEObserver。 (这就是我所说的香草项目)
    它在我的最后运行得非常完美、听起来好像你可能遇到了设置问题。 尝试重新安装 SDK -我目前无法重现您的问题。

    此致、
    反叛分子