This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:取消 GATT_Notification 传输

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599022/boostxl-cc2650ma-cancel-gatt_notification-transmission

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA

您好!

当 BLE 链路暂时出现故障并且我要发送 GATT_Notification 时、我的理解是它将被重新传输、直到最终接收到。 是否仍然可以取消此传输或启用最大尝试次数? 或者、是否至少有一种方法可以在一段时间后丢弃传输队列、以便在原始队列完成后不再发送我排队的其他 GATT_Notifications?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    无法在 BLE 中取消 GATT 通知或丢弃 TX 队列、因为没有为 LE 控制器定义等效的"HCI 刷新"。

    祝你一切顺利