This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:时间戳提供器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599042/ccs-launchxl-cc2650-timestampprovider

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我想使用 TimestampProvider、但它需要一个计时器 ID。 什么是计时器 ID? 我是否必须将计时器配置为在周期模式下运行才能使用它? 谢谢:)

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您可以使用始终运行的 SysTick 计时器、如果您可以使用1ms 的分辨率、否则您必须在周期模式下使用计时器。

    此致、

    Klas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Klas、

    我确实需要微秒分辨率。 不过、我无法确定如何将 timestampProvider 的 timeid 常量用于什么?

    请提出以下建议:)

    Ken