This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMARTRF06EBK:ERROR:import failed for project 'CC2650DK_7ID'because its meta-data cannot be enced.

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598828/ccs-smartrf06ebk-error-import-failed-for-project-cc2650dk_7id-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:SMARTRF06EBK

工具/软件:Code Composer Studio

我在尝试将 LCD 示例导入 CCS 7时遇到以下错误。

请参阅下面的详细信息。
 错误:无法解释工程'CC2650DK_7ID'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定将哪个示例和 BLE 堆栈版本导入到 CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 lcdSmartRF06EB 项目。  

    请注意、我希望构建两个项目。  LCD 是一个、另一个是简单连接和传输的 BLE 项目。  SmartRF 项目库中的哪些项目将向我展示如何实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,当我尝试导入所有示例项目时,我也会遇到以下错误...

    请参阅下面的详细信息。
          错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 CCS 时、是否选择 CC26xx 支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我唯一选择的选项是 SimpleLink CC13xx 和 CC26xx 无线 MCU。  我还需要选择哪些其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、这已经足够了。 是否尝试删除 CCS 并将其安装以再次测试?