This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在何处处理 simple_peripheral 中的链路终端事件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599008/cc2640-where-to-handle-link-termination-event-in-simple_peripheral

器件型号:CC2640

您好!

我想在 cc2640的链接从客户端终止时启动时钟。 我找到了用于建立连接的 GAPROLE_CONNECTED。 但在 simple_peripheral.c 中找不到链路终端事件

您能告诉我它在应用中需要在哪里以及如何处理吗?

正在等待您的回复。

此致

Mbabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、

    链接终止后、将转至"CASE GAPROLE_WAITING_"。 从那里尝试一下、看看它是否能解决您的问题。

    此致、

    Klas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klas、

    感谢您的回复。
    但 GAPROLE_WAITING_REWAITING_REWAITING_RESTALITING_
    "设备已启动但未广播、正在等待期间、然后再进行广播"。

    正在等待您的回复。

    此致
    Mbabas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mabbas、

    是的、这是正确的、因此当链路终止时、会有一段等待时间、然后再开始广播。 如果您不想在此等待期间启动时钟、也可以在"情况 GAPROLE_advertising:"中启动时钟、但 GAPROLE_WAITING_WAITING_DETWAIT 更即时。

    此致、

    Klas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Klas、

    非常感谢。