This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650焊接后烧坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599058/cc2650-cc2650-gets-burnt-after-soldering

器件型号:CC2650

您好!

我正在设计基于 CC2650的定制板。 我尝试焊接 IC、但在焊接后使用热风枪(设置为220度)或焊铁、当我插入3.3伏电源时、它会烧坏。 我始终检查所有引脚是否存在短路、一切正常。 我只能焊接一个电路板、它显示电路板设计正常。 您是否有什么想法会导致此问题? 为锌供电后、它使用1安培电流。

IC 是否对温度非常敏感?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Asad Lesani:

    我认为某个地方短路了。 如果 IC 已死、则无法烧断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asad、

    我同意 Luu 的说法、您的设计中存在短路、或者您混淆了一些引脚、因此连接不正确。

    CC2650对温度不具有任何特定的灵敏度、可处理常见的焊接曲线。 我还为多个器件提供了一种无任何问题的手工焊接技术。

    谢谢、
    Fredrik