我有2个硬件、一个是 CC2650EM_4XS、另一个是使用 CC2650EM_5XD 封装。
我使用的按钮具有两个功能
1-闪烁 LED 2秒钟
2-然后使用 HAL_SYSTEM_RESET()重新启动标签;
在 CC2650EM_5XD 封装中、两个功能(LED 和复位)均正常工作、但 在 CC2650EM_4XS 中、仅 LED 闪烁、标签不会重新启动。
我是否遗漏了任何内容?
谢谢
此致、
Sumair
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有2个硬件、一个是 CC2650EM_4XS、另一个是使用 CC2650EM_5XD 封装。
我使用的按钮具有两个功能
1-闪烁 LED 2秒钟
2-然后使用 HAL_SYSTEM_RESET()重新启动标签;
在 CC2650EM_5XD 封装中、两个功能(LED 和复位)均正常工作、但 在 CC2650EM_4XS 中、仅 LED 闪烁、标签不会重新启动。
我是否遗漏了任何内容?
谢谢
此致、
Sumair
你好,Rebel,
按钮相同。
单次按标签应执行两项功能(闪烁 LED 2秒钟, 重新启动标签)
请参阅 下面的"示例"代码;
if ((PIN_getInputValue (Button)=0) {
LED_Blink (LED1、2000); //Blink LED 持续2秒
delay_ms (100);
HAL_SYSTEM_RESET();
}
此代码在使用 CC2650EM_5XD 封装的硬件中工作、而在 CC2650EM_4XS 标签中、仅 LED 闪烁、标签不重启。
如果您有任何进一步的信息、请告诉我
此致、
Sumair