Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK、 CC 调试器
你(们)好
我是蓝牙芯片的新手。 由于 CC2541是市场上著名的芯片之一、我们决定拥有自己的蓝牙模块(在我们的特定 PCB 上)、因为 HM-10等非其他类型的模块工作正常。
下面我有一个简单的问题:
请向我提供一些文档、以便了解有关蓝牙及其必要参数的所有信息。
我们需要什么软件来设置和编程芯片。
在我们的项目中、我们有一个 Atmel 微控制器、我们应该将其数据发送到智能手机(IOS)。 我们需要蓝牙作为无线串行端口、以便将所有数据发送到 IO。
请帮我解决这个问题。 我在互联网上发现了很多信息、但它们都很模糊。 我找不到一个海峡向前的文件来解释蓝牙参数和它的方式
应将其编程为连接到 IO 设备。
我希望 大家都能在这个框架内找到一些帮助。
提前感谢您