This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:AMP 备用 MAC/PHY

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598356/cc2564-amp-alternate-mac-phy

器件型号:CC2564

CC2564团队、


TI 双模蓝牙堆栈是否支持备用 MAC/PHY (AMP)、例如:

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表: www.ti.com/.../cc2564c.pdf。支持 BR 和 EDR。 无 AMP 支持。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已经知道该模块没有 AMP 控制器,但请求使用的是软件 AMP 控制器,而不是实际的控制器。
    我的理解是、我们必须在 L2CAP 层中添加一个挂钩、以便将 Bluetopia 中的蓝牙数据包重定向到软 AMP 控制器。

    任何建议都有助于实现这一目标、
    非常感谢、
    Denis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这样的选择。 处理此类问题的最佳方法是通过我们的第三方。

    除非您可以将此类代码添加到我们的 UPS/配置文件上作为应用程序、否则您可以通过第三方来实现此想法。

    BR、

    陈洛威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有针对第三方的建议?

    谢谢、
    Denis