This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2从待机模式唤醒后、无法再次连接 BLE?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598415/rtos-launchxl-cc2640r2-cannot-connect-ble-again-after-cc2640r2-is-awakened-from-standby-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

我尝试使用过

"POWER_releaseConstraint (PowerCC26XX_SB_disallow)"

CC2640R2进入待机模式。

但是、我正在尝试使用

"POWER_setConstraint (PowerCC26XX_SB_Disallow)"

以唤醒 CC2640R2。 但是、CC2640R2无法再次连接 BLE。

发生什么事了? 该手册说明射频内核是 CC2640R2的外设之一、在待机模式下被禁用。

但是、当我将 CC2640R2从待机模式唤醒时、为什么射频内核不能再次工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您这么做的具体原因是什么?

    一旦不再需要执行任何事件或工作、器件将立即处于待机状态。 堆栈将唤醒处理器以保持 BLE 连接处于活动状态-然后返回待机状态。

    释放约束后、您是否看到正在维护连接?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    关于具体原因:
    是的。 断开 BLE 后、它必须处于待机状态、以保持最长的电池持续时间。 但是、由于必须保持 SRAM、因此无法将其关断。

    关于连接:
    否 未找到连接、甚至 CC2640R2也不会再次广播。
    我仅在断开状态下设置功率限制(CC2640R2仅进行广播)、并在用户按下按钮时释放功率限制。
    如果"仅释放功率限制"无法唤醒 CC2640R2、则缺少哪个命令?

    谢谢。
    此致