请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 你(们)好
我使用 CC2640R2F LaunchPad
CCS-C 编译器版本:TI v16.9.3.LTS
我使用 Task_sleep。
LED 和 UART 消息在 Thread 中、它始终工作!! 但 BLE 不起作用。
第一:
我创建 USER_TASK 和堆栈大小512 ->它可以与 Android 手机配合使用。
只需增加堆栈大小1024 ->它无法使用 Android 手机的 BLE。
第二:
我为 OLED 显示制作了全局值字符阵列[1024]->它无法与 Android 手机配合使用。
第三:
某些代码大小会增加-> 它无法使用 Android 手机的 BLE。
我认为代码大小和 RAM 大小没有问题。
此致
JJang