This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:将传统 PIN 码连接与 Bluetopia 栈配合使用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598425/cc2564moda-using-legacy-pin-code-connection-with-bluetopia-stack

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我的客户正在使用 CC2564 + AM335x。
他们希望将传统的4位 PIN 代码与基于 SPPM 演示的应用结合使用。

CC2564是服务器、PC 是客户端。
下面我了解到、将 SS1BTM 配置为使用安全简单配对作为默认设置。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Build_Process#Pairing_Mode

因此、我认为这需要更改才能使用传统配对。
这是正确的吗?
客户还需要修改哪些内容?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。。。 您是否尝试了列出的步骤?

    谢谢