请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 BLE-STACK
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在应用程序中使用 CC2650 (4.2堆栈)并导入了示例代码"simple_Peripheral"。 基本代码使用的应用程序内存为31654k、我自己的应用程序可用内存为25690k。
现在、我正在使用新的 CC2640R2F (BLE 5.0堆栈)控制器并导入"simple_Peripheral"代码、该代码使用93870k 和33106K 的可用存储器
| 堆栈详细信息 | 已用内存 | 可用内存 |
| CC2650 (BLE 4.2堆栈) | 31654k | 256K |
| CC2640R2F (BLE 5.0堆栈) | 93870k | 33106k |
| CC2640R2F (BLE 4.2堆栈) | 34814k | 63242k |
因此、从 BLE 4.2移植到 BLE 5.0对于我自己的应用的内存可用性不起作用。
我在这方面缺少一些东西、或者我可以为自己的应用程序增加可用内存。
谢谢