This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:使用 IAR 8.11.1.13的 Bluetopia 不一致的 wchar_t 大小

Guru**** 2588645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594810/cc2564-bluetopia-inconsistent-wchar_t-size-using-iar-8-11-1-13

器件型号:CC2564

大家好、将最新的 IAR 版本8.11.1.13与 Tiva tm4c123g + cc256xb 板一起使用时、我可以看到以下错误:

对于之前版本的 IAR、此警告不会显示。

IAR 使用的路径为:

C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x M4 Bluetopia SDK\v1.2 R2\Cortex_M4\Bluetopia\lib\ewarm\Noos

C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x M4 Bluetopia SDK\v1.2 R2\Cortex_M4\Bluetopia\btpskrnl\Noos

有人可以检查它吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用哪个 Blutopia 版本?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    协议版本:4.0
    版本:4.0.1
    C:\ti\Connectivity \CC256X BT\CC256x M4 Bluetopia SDK\v1.2 R2\Cortex_M4\Bluetopia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IAR 版本8.11发行说明中解决了此问题。 请使用较旧版本的 IAR、以便 IAR 编译器中有关 w_char 大小的更改不会影响与使用以前版本的 IAR 编译器编译的静态库的兼容性。

    此致、
    Vihang