Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 BLE-STACK
我尝试使用中央 CC2650 LaunchPad 和外设 CC2640R2F 芯片。
用于 CC2650 LaunchPad 的堆栈和应用十六进制文件为"host_test_cc2650lp_stack.hex 和 host_test_cc2650lp_app.hex"。 已观察到、在中央和外设之间完成绑定时、绑定信息不会保存在中央、因为一旦器件复位、我们需要再次发送绑定请求、器件不会显示已绑定。
大家好、
您是否在 CC2650 LaunchPad 中观察到相同的行为?
如果否、您能否解释如何在 CC2650 LaunchPad 中保存绑定信息?
此外、还有一个观察结果、在器件连接后、如果不启用配对、则无法进行读取/写入? 是否有方法对器件进行一次配对、然后我们可以读取特性数据并再次启用配对?
请要求提供任何澄清并更新您的解决方案。
提前非常感谢!
此致、
Prabha。