This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:用于 CC2540的芯片天线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598275/cc2540-chip-antenna-for-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2541

您好!  

我正在尝试使用 SoC CC2540为2.4GHz BLE 应用的芯片天线 AN048天线寻找替代器件、以便我们的生产不会只被一个组件锁定。 很明显 、Arrow、DigiKey 或 Mouser 不会库存此器件。  

电流 AN048使用 Fractus FR05-S1-N-0-102。

是否有任何建议?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    任何2.4GHz 芯片天线均可与 CC2540搭配使用。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在另一篇文章中、JXS 建议使用 CC2541 Postage Stamp、在该戳中、TI 使用 Johanson Tech 芯片天线。 尽管 TI 不会在此芯片天线上提供任何测试数据。

    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于不使用的芯片天线 Postage Stamp、顺便说一下、这是一种非常好的天线、您可以参阅 Johanson Technology 的数据表。

    谢谢、
    Fredrik