This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:从 TI 监听器复制信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598079/cc2540emk-usb-copying-information-from-ti-sniffer

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2540

我在 CC2540中成功使用了 TI 数据包监听器、但我需要复制并粘贴所提供的部分信息。  目前我没有找到用于选择字段和复制信息的选项。  是否有任何可与 CC2540配合使用的软件可用于捕获和复制器件上的 MAC 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    当您说出器件的 MAC 地址时、我假设您是在监听器件、对吧?

    如果是这种情况、您可以将 simple_central 闪存到器件上、并创建您扫描的器件的 MAC 地址日志。

    如果您是指器件本身、则应能够使用 SmartRF 闪存编程器读取 CC2540的 MAC 地址。

    此致、
    反叛分子