This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:捕获 BLE 数据包并通过 UART 发送它们

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598157/rtos-cc2640r2f-capturing-ble-packets-and-sending-them-over-uart

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC1310CC2640

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我想使用 CC2640R2和 CC1310 Launchpad 实现应用、其中 CC2640R2 Launchpad 将接收 BLE 数据包并将其发送到主机 Launchpad CC1310、以便通过低于1GHz 网络发送这些 BLE 数据包。  

那么、我应该如何为 CC2640R2 launchpad 实现 BLE 转 UART 桥接应用?  我在 这里找到了精确的反向应用 。  因此、为了实现我的应用、我需要有关使用哪种 BLE 堆栈的帮助? 要使用哪种 UART 驱动程序? 是否有任何类似的示例。

是否有用于开发此类应用的任何类似示例或文档。

--

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    您似乎只需要在 LaunchPad 之间创建 UART 连接-您引用的示例旨在允许您使用 UART 在两个器件之间进行通信、但链路本身是 BLE。 (器件1 <- UART -> CC2640 <- BLE -> CC2640 <- UART ->器件2)

    要了解有关如何在 CC2640 R1/2上使用 UART 的更多信息、您可以查看 SDK 中 TI RTOS 提供的示例。 了解一下:
    \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\drivers

    驱动程序本身的文档可在以下位置找到: software-dl.ti.com/.../index.html

    在两个器件上正确设置 UART 后、只需制作自己的解析器、即可将 BLE 数据转换为低于1GHz、另一种方式即可。

    此致、
    反叛分子