This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592668/cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我正在设计 CC2650MODA 的原理图、需要一种对器件进行编程的方法。 应使用哪种方法对器件进行编程? 我目前正在将 TI 调试器 DevPack 用于我的 sensortag、但它有2个连接器(20引脚 UART 等、和一个10引脚 JTAG)。 我需要对 Moda 进行哪个编程? 我能不能只是简单地放置 JTAG 连接器(10引脚)。

我已经看到文档侵入 launchpad、但这不会扩展到制造。

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob

    对于 DevPack 调试、您应该使用10引脚接头。 话虽如此、DevPack 调试并不是真正设计为用作独立调试器、因此我建议使用 LaunchPad。 (CC13xx/CC26xx/MSP432) LaunchPad 具有类似的10引脚调试输出连接器、旨在调试外部目标。 您提到哪些有关黑客入侵 LaunchPad 的文档?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢弗雷德里克。 我找不到我所讨论的文档。 我偶然发现了它、通读了它、但没有保留该 URL。 话虽如此、是否有针对该器件进行制造编程的官方建议? 我是否应该计划安装连接器? 我没有太多的空间、因此我无法在 launchpad 上使用这些巨型引脚。 我必须制作某种定制电缆。 有关如何将 Launchpad 连接到 CC2650MODA 的任何具体建议都很棒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我要讨论的接头是右侧的小型10引脚连接器(1.27mm 间距)、而不是大接头。 如需了解更多相关信息、请访问 :dev.ti.com/.../

    对于生产编程,一些替代方案是:小接头/连接器、TagConnect 或类似产品: www.tag-connect.com/.../6 ,或者只是测试点和定制的编程夹具。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frederick、

    您能否将我指向10针连接器的带状电缆? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    CC2650 BoosterPack 套件中包含一根电缆: www.ti.com/.../boostxl-cc2650ma

    备选方案可以是:
    www.mouser.com/.../
    www.mouser.com/.../

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    TI CC2650MODA 是否附带支持无线下载的基准固件?

    谢谢、

    Rob