This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:IAR 编译错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/598052/launchxl-cc2640r2-iar-compile-error

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

 我首先下载了 SimpleLink CC2640R2 SDK 版本  1.35.00安装成功。 接下来我尝试在 c:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\host_test\tirtos\IAR 下构建 host_test 示例。 我只需在 IAR Workbench 7.80.4中打开 host_test.eww 工作区、并尝试构建它。 下面是我遇到的错误。 您能帮助解决这个问题吗? 我正在尝试构建 Host Test 应用程序/堆栈、以便可以与外部主机处理器连接。 如果我有问题、请告知我们。 谢谢。

构建配置:cc2640r2lp_stack - FlashROM_Library
正在更新生成树...
执行预编译操作
链接
ERROR[Li005]:"iCall_dispatcher"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\host_test\tirtos\IAR\stack\FlashROM_Library\
obj\iCall_startup.o]
ERROR[Li005]:"iCall_enterCriticalSection"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\host_test\tirtos\IAR\stack\
FlashROM_Library\Obj\iCall_startup.o]
ERROR[Li005]:"iCall_leaveCriticalSection"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\cC2640R2_LAUNCHXL_blestack\host_test\tirtos\IAR\stack\
FlashROM_Library\Obj\iCall_startup.o]
ERROR[Li005]:"LL_ProcessEvent"没有定义[引用自 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\host_test\tirtos\IAR\stack\FlashROM_Library\
obj\osal_iCall_ble.o]

被咬了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,没关系。 我现在进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很高兴它在工作。 供参考、此 SDK 的指定 IAR 版本为7.80.3。

    祝你一切顺利